This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:器件上市时的学习周期

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GAUGEPARCAL, BQ27426, GPCCHEM, BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729464/bq27426-learning-cycle-when-device-is-in-the-market

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGAUGEPARCALGPCCHEMBQ27441-G1

您好!

我观看了此培训视频 :https://training.ti.com/gauge-programming-fundamentals 、看起来我们应该使用 bqStudio 执行学习周期、并在中更新 Qmax 和 RES 表的 RAM 值

POR。 这适用于基于 ROM 的电量监测计。 我有以下问题:

-如果我们使用 GAUGEPARCAL/GPC 确认 CHEMID 是否正确、是否仍需要此操作?

-我对原型所做的是检查 RA 更新和 Qmax 更新位、发生这种情况时、主机处理器会向监测计请求 Qmax 和 Ra 表并将其存储在闪存中

存储器。 然后、如果监测计中发生 POR、存储在主机非易失性存储器中的值将传输到监测计。 这就像是监测计的持续学习周期。

  这是否能够在电池老化过程后尽可能准确地工作?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leinho、

    您能告诉我有关您的终端应用的更多信息吗?

    GPCCHEM 是 bq27426中最快和首选的方法。

    如果您决定在每次器件 POR 时使用 GPCCHEM、并且具有 GPCCHEM ID 足以跟踪电池老化过程、则需要对 ChemID 进行重新编程。

    如果您不打算在主机处理器上使用代码来对基于 ROM 的电量监测计进行 ITPOR 管理、我建议您使用基于闪存的电量监测计。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    我的终端应用是一对支持 WiFi 的耳机、它具有一个不可更换的锂离子电池(600 mAh)。  它将是医疗应用的一部分。  

    那么、您告诉我、 无需将电量监测计连续学习的 RA 表和 Qmax 存储在闪存中?

    我认为我更喜欢在主机处理器中使用代码、而不是在生产过程中刷写监测计。 我实际上已经准备好了所有这些、但想确认是否需要。 在选择电量监测计时、我们没有使用 GPCCHEM、我们现在正在这样做以确认 Chem ID 对于我们的电池来说足够准确。 此时、我认为基于 ROM 的类型监测计将是最快的解决方案。 我们目前有 BQ27441-G1、但我们需要一个具有 NTC 输入引脚的引脚(如 BQ27426)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他说、需要有 NVM 来存储持续记忆的 Ra 和 max
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、好的。 我从他的信息中不理解这一点。 唯一类似的事情是:

    "如果您决定在每次器件 POR 时使用 GPCCHEM、并且具有 GPCCHEM ID 足以跟踪电池老化过程、则需要重新对 ChemID 进行编程"

    有一点是更新 CHEMID、因为默认值可能与我们的电池不匹配。 另一个问题是 RA 表和 Qmax、它需要更多的编码。 我想知道是连续更新(使用 ResUp 和 QMaxUp)还是只运行一次学习过程、将其存储在 NVM 中并在 POR 后将其发送到监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连续。 Ra 和 Qmax 将发生变化。 如果您使用学习周期中的值、则会出现精度问题。
    谢谢
    Onyx