This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:CS 引脚负电压范围

Guru**** 2548990 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745179/ucc28063-cs-pin-negative-voltage-range

器件型号:UCC28063

大家好、

我的客户正在使用 UCC28063、在最近审查我们的数据表期间、他们可以在 UCC28063数据表第4页 、7.1 绝对最大额定值上找到 CS 引脚持续输入电压范围为-0.5V -3V。 但在注5中、据说"在正常使用中、CS 连接到串联电阻器、以在短暂的系统线路浪涌条件下限制峰值输入电流。 在这些情况下、CS 上的负电压可能超过连续绝对最大额定值。'、

因此、如果电流以3m Ω Rs 上升到100A、电压为-3V、在这种情况下使用 UCC28063是否安全?

是否需要任何外部电路来保护 UCC28063? 如何计算外部电路的参数?  

谢谢。  

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您关注 UCC28063。 在浪涌峰值期间、您需要将从 CS 引脚拉出的电流限制为30mA 或更低。 通常情况下、电流感应电阻器和 CS 引脚之间放置一个电阻器、以限制从 CS 引脚拉出的电流量。 在3mΩ Ω 电流感应电阻器上100A 峰值的理论情况下、我希望串联电阻至少为100Ω Ω、以限制 CS 引脚电流。

    大多数应用还将在主功率级中使用 NTC 来限制系统的浪涌电流。

    此致、
    本·洛夫