This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:关于外部电流缓冲器级

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745086/iso5852s-regarding-external-current-buffer-stage

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件:UCC27531

 数据表中建议的外部电流缓冲级似乎具有导通延迟,大约 120ns ( MJD44H11/MJD45H11)是否有任何其他建议的图腾柱 mos 或 bjt 对用于驱动具有5A 拉电流能力的 SIC MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    我建议您并联使用两个 UCC27531。

    此致、