This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用直流/直流压降充电芯片

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729672/dcdc-voltage-drop-charging-chip-recommend

一个项目需要使用 DCDC 压降充电芯片、请帮助推荐:

输入44V-55vdc、输出全电压42V、充电电流为2A。(为36V 三元锂电池组充电、即10个串联接头、容量为10Ah、带保护板的锂电池组充电)。

如果有一个专用的充电芯片方案、最好是没有具有恒压和恒流功能的传统直流-直流芯片输出。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将尝试将其转发给我们的电池管理团队。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 BMS 充电 IC 可接受高达55V 的电压并提供高达42V 的充电电流。 我建议在 TI 参考设计中搜索多芯片解决方案: www.ti.com/.../index.html