This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22921:有关逻辑输入引脚的查询。

Guru**** 2517910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22921, TPS22922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744471/tps22921-query-regarding-the-logic-input-pin

器件型号:TPS22921
主题中讨论的其他器件: TPS22922

您能回答以下 有关 TPS22921器件的问题吗

  1. “ON 引脚”的最小 ON 阈值是多少?
  2. “ON 引脚”的最小关闭阈值是多少?
  3. “ON 引脚”是否有任何迟滞控制? (我们提供缓慢上升的输入、因此需要确保输出不会快速打开和关闭。)

 

此致

Aditi Mitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditi、  

    感谢您与 E2E 联系! 如果您查看 TPS22922数据表"建议运行条件"的表8.3、您可以看到 VIH (高电平)和 VIL (低电平)的规格。  

    最小导通阈值为0.85V、最大关断阈值为0.4V。 我们没有任何迟滞控制、但我们有内置电路、可防止器件在输入缓慢上升时快速开关。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Arthur 的回答。

    您能告诉我、最大容许输入上升时间是多少?

    Aditi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditi、  

    最长上升时间最终将取决于您的工作条件和负载开关周围的外部组件。 决定上升时间的主要因素包括负载电阻、输入电压和压摆率。  

    您可以从压摆率和输入电压中获得近似的答案。  

    您还可以在此处阅读更多内容、 即负载开关时序、了解有关上升时间的更多信息。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。