This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:如何控制输出电压?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729875/lm3488-how-to-control-the-output-voltage

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM3481

您好!

我想使用 LM3488来生成标称300V/5mA。 如何通过固件控制300V 至400V 的输出电压?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    如果您想使用 LM3488、请查看此参考设计: www.ti.com/.../PMP10077 、将其作为您的设计的起点。

    使用 LM3481的设计也很有用:
    www.ti.com/.../PMP20212

    如果您希望通过固件控制输出电压、则可以生成 PWM 并通过 RC 电路对其进行滤波、并将与其串联的电阻器连接到反馈引脚。 通过调整 PWM 占空比、您可以调整输出电压。

    这可能也会有所帮助:
    www.ti.com/.../LM10010

    谢谢、
    Richard