This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:与 BQ27220搭配使用时的热敏电阻输入

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745333/bq25890-thermistor-input-when-used-with-bq27220

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: BQ27220

我们有一个同时使用 BQ25890和 BQ27220的设计。 每个部件都有一个热敏电阻输入。 是否有将热敏电阻输入连接到一个或两个器件的建议配置? 考虑到每个器件都将热敏电阻输入用作充电逻辑和电量监测计的一部分、我们似乎必须为这两个器件提供该输入?

谢谢、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、

    充电器和监测计对热敏电阻的偏置不同、因此您必须选择连接到热敏电阻的一个。 大多数人选择监测计。 通过在 REGN 上连接一个电阻分压器、在顶部和底部使用相同尺寸的电阻器、可以禁用 BQ25890 TS 功能。