This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:禁用 MPPT 时对 VOC 采样

Guru**** 2550980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745266/bq25504-voc-sampled-when-mppt-disabled

器件型号:BQ25504

我有一个与 BQ25504的 MPPT 禁用相关的问题。 当您将 VOC_SAMP 绑定到 VSTOR 时、您禁用 MPPT 和 VOC 采样、或者您仅启用已丢弃 VOC 采样但仍无法采样?

我已将 VOC_SAMP 连接到 VSTOR 并使用外部电压源设置 VREF、并且要采样的每16秒都会断开 VIN 死区。

非常感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伯特

    VOC_SAMP、因此 VREF、必须连接到高于 VIN_DC 的电压才能停止 MPPT 采样。 如果外部源将 VREF 保持在 VIN_DC 以下、则 MPPT 采样不会停止。