This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400:SW 停止条件

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743939/tps60400-sw-stop-condition

器件型号:TPS60400

你(们)好

我的客户有疑问。

如果我减去60mA 或更大的电流、TPS 60400会怎样?
软件是否停止?

存在客户停止与客户一起使用软件的现象。
客户想知道原因。

由于时间紧迫、如果您能尽快发表评论、将会有所帮助。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、

    如果您遇到一些调试问题、请发布一个波形、其中显示了问题以及原理图和测试条件。

    这些器件没有典型的电流限制。 随着输出电流的增加、输出电压会由于输出阻抗而下降得更多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、

    由于您似乎只有很小一部分设备发生故障、因此可能存在制造问题。 您可以将出现故障的 IC 更换为新 IC、然后查看问题是否仍然存在。 您可以将故障器件放在 EVM 上、以查看它们是否在 EVM 上工作。 如果新 IC 仍然无法正常工作、请开始更换电容器和其他组件、因为其中一个可能出现故障(电容器破裂等)或出现制造问题。

    当然、首先检查焊料是否开路/短路、以可能发现一些明显的制造问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris

    感谢你的答复。

    电路图中是否有任何问题?
    此外、除了"制造问题"之外、还有一个条件是 IC 停止?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、

    由于大多数电路板都能正常工作、我认为电路是正常的。

    是的、例如、如果引脚或电容开路、您可能看不到任何开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、

    该器件中没有可将其关闭的过流保护。 只要输入电压足够高、IC 就会进行开关。