This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:LM5026_Efficiency

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729221/lm5026-lm5026_efficiency

器件型号:LM5026

你(们)好

我有一个设计使用 LM5026 Vin 输入电容为0.1uF、但低负载 效率对任何计算方法都不是很好、 也不推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否发布功率级的效率测量结果以及设计必须满足的规格。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 LM5026设计 反激式输入电压=12V 输出电压=5V/8A、但低负载电流为80mA、 效率为87%

    我想 提高90%的效率,我的钳位电容器是0.1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在80mA 负载和12V 电压下、负载功率为960mW。 如果效率为87%、则耗散的功率为143mW。 要达到90%的目标、功率耗散需要降至106mW、比如100mW。 因此、我们需要节省43mW 或30%的功率耗散。

    我假设您在输出端使用 SR 驱动器,它是哪个 T 部件号,它是否进入低功耗模式?

    请检查您的设计、以降低由于控制电路的电阻分压器和偏置电流而导致的输入电压和输出电压上的任何静态损耗。 最大限度地减小这些电流将有所帮助。

    1%负载时效率为87%、这已经是一个非常好的效率系数!

    此致

    Peter