This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:是否有适用于 PD 输入的二极管电桥的标准设计? IEEE802.3协议中是否显示了该协议?

Guru**** 2550730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS2373-4EVM-758, TPS23756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744951/tps23756-is-there-standard-design-for-diode-bridge-for-pd-input-is-it-shown-in-ieee802-3-protocol

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS2373-4EVM-758

您好!

以下是 TPS23756 EVM 电路、 此标准设计是否适用于 PD 输入的二极管电桥? IEEE802.3协议中是否显示了该协议?

客户想要在 IEEE802.3协议中与我们联系、是否有章节规定了此电路、以及是否有章节要求客户必须遵循此电路?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    IEEE802.3at 标准规定、每对都应接受任一极性。 该标准未明确说明 必须用于实现此目的的应用电路的类型。 在 TPS23756EVM 中、我们为每个对使用了二极管电桥。 对于 TPS2373-4EVM-758、我们 使用了 FET 桥(效率更高、成本更高)。

    明天早上、我可以指出标准中的具体部分。


    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这来自 IEEE 802.3at 标准的第33.3.1节 PD PI: