This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 bq76930EVM 的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744814/questions-about-bq76930evm

主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ76930BQ78350BQ78350-R1

您好!
在《bq76930和 bq76940评估模块用户指南》中、
2.2量规快速入门中的步骤22至步骤27

我有一些问题:
1.校准 CC 偏移校准电流的结果是什么? 它将更改 bq76930寄存器值?
2.如果我只将 bq76930 AFE 与 STM MCU 配合使用、我是否需要进行校准?
3.在制造过程中是否已校准 bq76930 afe?


《bq76930和 bq76940评估模块用户指南》

2.2.2量表快速启动
22.选择"Calibration bq78350"视图。
23.在温度传感器框中输入电路板温度、然后单击校准
温度按钮。 等待按钮旁边出现复选框。
24、测量 BATT 端子的电压。 将值除以单元格数、然后输入
在外部平均电池电压框中以 mV 为单位的值。 单击 Calibrate Voltage (校准电压)按钮。 等到 A
按钮旁边出现复选框。
25.从电池组端子上断开负载。 点击 Calibrate CC Offset 按钮、然后等待直至
复选标记出现在按钮旁边。
26。将负载设置为大约2A 的已知值、连接到 Pack 端子。 输入中的值
电流框中添加 mA。 放电电流应输入为负值。 单击
校准当前按钮和 wiat、直至按钮旁边出现复选标记。
27.选择"Registers"视图并刷新值。 观察更新的电压、温度和
电流值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    校准针对 BQ78350-R1配套芯片。 BQ78350-R1 TRM: www.ti.com/.../sluubd3d.pdf 的第12.2节详细介绍了此功能
    bq76930在生产中进行了校准、因此所有器件都将在数据表规格内提供相似的测量值。 校准有助于计算 PCB 设计引入的偏移。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt:
    感谢您的回复。

    我的理解是这样
    校准是在 CC 读数(UV)因 PCB 设计而变化时、测量电流精度
    在0电流中、如果库仑计数器(从 CC_HI、CC_LO 获取)正确、我们不再需要校准、因为电流是准确的
    3、AFE OCD/SCD 保护与校准无关、因为它由 OCD/SCD 补偿决定、校准不会影响 AFE OCD/SCD 保护的行为

    我的理解是否正确?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    是的、您的理解是正确的。 但是、BQ78350-R1的 CC 增益也进行了校准。
    校准不会影响 OCD/SCD 比较器-正确。

    此致、
    Matt