请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 大家好、
TPS23861中 CVDD 选择指南是什么? VDD 应该仅为3.3V、但客户看到 TPS23861第8.3.4.1节中的 CVDD 建议使用50V 电容器。 是否可以为 CVDD 使用0.1u 16V 电容?
谢谢、
此致、
朱志安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.