This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:启用 UDIM 时是否有实现软启动的工作方法?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729460/tps92641-is-there-a-work-around-to-achieve-soft-start-when-enable-udim

器件型号:TPS92641

你(们)好

我们在调试 TPS92641以驱动 LED 灯串时发现了一个问题。 为了消除输出电容器可闻噪声、我们在电感器后面放置了小值陶瓷电容器。 但在 LED 上发现了较大的过冲电流(峰值为20A)。 当 UDIM 从低电平变为高电平时、可稳定至16A (根据设计的 LED 电流)。

为了降低 LED 过冲电流、在电感器后添加更多电容器会有所帮助。 尽管它可能会向电容器提供一些不安全的电流、但 LED 过冲电流确实会大幅降低。 但在这里添加电容器会带来可闻噪声。  

所以我们在这里很麻烦… 请您帮助提供一些建议吗? 如果有一个软启动方案、它应该是完美的!

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 Iadj 引脚来创建软启动。 另一种选择是查看控制环路并对其进行改进。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    谢谢、您能否分享如何通过调优控制环路对其进行改进? 只有一个 Ccomp 可以调优。 目前为470nF、这是建议的最大值。 因此、我们只能使用较小的值来对其进行调优以进行尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、

    要对其进行大幅更改、您需要的不仅仅是一个电容器。 您可以尝试降低电容器、尝试0.1uF 或更低电容器、看看电容器的功能、但是、如果您要显著更改电容器、最好测量环路稳定性。

    此致、