请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 请告诉我如何微调与 CS 引脚的 R4串联连接。
我添加了与 VS 引脚并联的 C20、以消除辅助绕组的噪声。 您能不能建议 C20的限值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请告诉我如何微调与 CS 引脚的 R4串联连接。
我添加了与 VS 引脚并联的 C20、以消除辅助绕组的噪声。 您能不能建议 C20的限值。
R4位于 CS 引脚和 MOSFET 源极引脚之间、对吧? 如果是这样、则 RLC 和 DS 中的公式3显示了如何最初选择其值。 微调是为了更改该值、使高压线路恒定电流接近低压线路。 因此、需要首先尝试增大其值、然后测试直至正常。 当增加 RLC 时、RCS 可能需要进行调整、以便仍然可以实现正确的 IOCC。
建议不要使用 VS 引脚。 但是、如果确实需要、高达10pF 的电容可能是可以的。 我们建议优化布局并最大程度地减小 VS 引脚外部电容。