This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:BQ25896效率问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744431/bq25896-bq25896-efficiency-question

器件型号:BQ25896

尊敬的专家:

           请问 BQ25896在1.3A 电流下的效率为何较差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达斯丁、

    为了提高电流测量精度、充电器会在较低的电流下关闭电池 FET 的部分"手指"、从而在这些电流下增加电池 FET 的 Rdson。 在 ICHRG~=1.3A 时、FET 完全导通、Rdson 最低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    什么是电池 FET 的"手指"? 您能帮您解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达斯丁、

    当 在 芯片上布置高电流 FET 时、会并行布置多个部分、而不是一个大区域。   可以将其想象成 多个并联的小型 FET。   为了   提高电流测量精度、IC 会以较低的电流关闭一组 FET。