This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:EN 引脚#39;s 高阈值电压

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729808/tps53355-en-pin-s-high-threshold-voltage

器件型号:TPS53355

尊敬的 Sirs 或 Madams:

 TPS53355数据表上的"电气特性"显示了这一点

VEN (EN 电压)在使能条件下为"最小值" 1.8V、在禁用条件下为"最大值" 0.6V。

另一方面,数据表上也有以下说明:

"典型导通阈值电压为1.2V。典型关断阈值为0.95V。"

根据上述资料,我现在的理解如下:

  -TPS53355 EN 引脚上的电压达到1.8V 时肯定会导通。

    (1.2V 只是"典型"导通电压。

     因此、TPS53355可能在以下情况下不会导通

     EN 引脚电压达到1.2V、具体取决于 器件型号等)

   -TPS53355 EN 引脚上的电压低于0.6V 时肯定会关闭。

    (0.95V 只是"典型"关断电压。

     因此、TPS53355在时可能不会关断

     EN 引脚电压降至0.95V 以下、具体取决于部件分离等。)

我的上述理解是否正确?

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke-San、
    您的理解是正确的。
    谢谢你。
    Amnat