This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:BQ24297 I2C 强制500mA

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729556/bq24297-bq24297-i2c-force-500ma

器件型号:BQ24297

尊敬的 Ser:

BQ24297是否可以通过 I2C 固定在500mA?

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    您是指充电电流还是输入电流限制?  

    REG00具有输入电流限制、可在通过 I2C 进行 POR 后设置为500mA。

    REG02具有充电电流设置、它在 I2C 上的最小值为512mA。

    请查看数据表第9.6节中的 bq24297寄存器映射。