This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7705:如何选择 CFLY 和 CRES

Guru**** 2766165 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744896/lm7705-how-to-select-cfly-and-cres

器件型号:LM7705
主题中讨论的其他器件: LM27761

大家好、

我的客户对运算放大器负电源的 LM7705感兴趣。

根据 d/s、 CFLY 和 CRES 会影响 Vout 纹波的幅度。

您能告诉我计算 CFLY 和 CRES 电容的公式吗?

此致、

山口

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口山口-圣、您好!

    没有简单的纹波公式。 正如 D/S 所解释的、LM7705基本上是一个反相电荷泵、后跟一个 LDO。 它将提供非常低的纹波。

    LM27761是另一款可调节电荷泵+ LDO、适用于需要不同输出电压的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的回答。 我理解没有简单的方程式。

    d/s 中描述的 CRES 和 CFLY 的电容是否由基准测试确定?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口山口-圣、您好!

    D/S 中显示的电容器值以及 EVM 上使用的电容器值可为大多数应用提供良好的性能。 IC 设计为使用这些值、其运行在 IC 的基准验证中得到确认。