This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:我们的设计不会将电压从12V 降至5V。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745034/lm1084-we-have-a-design-which-would-not-regulate-from-12v-down-to-5v

器件型号:LM1084
主题中讨论的其他器件:LM317

该器件应与"久经考验的" LM317兼容。  在查看数据表、交换电阻器值、甚至重新订购另一批后、我们无法使电路进行调节。

我们交换了 LM317、就像电路正常工作一样。  我们怀疑 DigiKey 供应链中有不良的 LM105.10或假部件。

我们现场有工业 X 射线、但我们需要参考图像。  您能否为 LM1084提供勘误表支持或为我们提供参考 X 射线图像?  您想了解我们遇到问题的部分器件吗?

请给您提供建议、Sherman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    根据您的描述、我同意存在一些问题、因为这两个器件都是引脚对引脚兼容且具有相同的基准电压。

    由于您通过 DigiKey 购买了器件、因此您需要与 DigiKey 合作以启动任何故障分析流程。  以下是描述这些过程的链接:

    以下是我们的反假冒声明的链接、供您参考;但是、DigiKey 是我们的授权经销商之一:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan

    感谢您的快速响应。  DigiKey 是一家出色的供应商、我们从未投诉过。   

    根据您的指导、我将与 DigiKey 展开一个对话、   

    B/R Sherman