This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854B:电流放大器偏移电压消除

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854B, UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745134/uc3854b-current-amplifier-offset-voltage-cancellation

器件型号:UC3854B
主题中讨论的其他器件: UC3854

大家好、

以下应用手册引用了"电流放大器失调电压消除"。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua172/slua172.pdf
 此设计生成4.28mV (=3.9K x 1.1uA)来消除 UC3854B 内部电流放大器的偏移。



这就是我们从主要问题开始的地方。

我的客户在检测电阻(RS)和 UC3854的5引脚之间设置了外部差分放大器、以放大检测电阻器电压。
设置外部差分放大器的背景是降低感应电阻器值。
问题是差分放大器也有输入失调电压、因此他考虑降低8.2Mohm 以同时消除外部差分放大器的失调电压。
UC3854B 的设计是否合理?

我可以分享该设计的详细原理图、但以离线方式发送非常理想。
您可以给我发送一封私人邮件来分享设计吗?

感谢您的支持。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    要问的第一个问题是您使用的是哪种设备?
    是 UC3854B 还是 UC3854。
    UC3854的偏移范围为-4mV 至+4mV、而 UC3854B 的偏移范围为-4mV 至0mV。
    如果您使用的是 UC3854B、则无需向电流放大器的负引脚添加偏置电压。
    大于零的偏移仅会导致问题、因为正放大器输入绝不能大于零。
    UC3854B 是一款更新的器件、不需要偏移。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的回复!
    它是 UC3854B、我知道 UC3854B 不需要内部电流放大器的偏移消除功能。

    我的客户想要消除设置在 UC3854B 感应电阻器(RS)和5引脚之间的外部差分放大器的偏移。
    您可以仔细检查我的客户的设计吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    您可以通过以下地址向我发送电子邮件:
    johngriffin@ti.com。


    此致
    John