This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:ucd9222和 ucd9242

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726847/ucd9222-ucd9222-and-ucd9242

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD7242

你(们)好

我使用 UCD9222和 UCD 9242为 KeyStone 器件内核电压供电。

我无法在 ucd9242的输出端获得任何电压

是器件 ucd 9222附带默认配置、或使用 TI USB 转 GPIO 适配器使用融合数字电源设计器并使用 PM 总线接口进行配置。

我的问题是必须使用 Fusion Digital Power Designer 配置 UCD9222。

要获得 ucd 7242器件输出端的电压、需要遵循什么程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    我们错过了这个帖子。
    我们将有人查看问题并快速回复您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD9222不附带默认配置、可用于各种应用。

    Fusion Digital Power Designer (FDPD) 软件用于创建 UCD9222控制器的配置。

    有多种方法可将配置下载到控制器中、评估/调试期间的典型方法是将器件上的 PMBus 端口与 USB-TO-GPIO 适配器配合使用。

    FDPD SW 有一个"设计"选项卡、允许您选择 将要使用的驱动器/ MOSFET 器  件(UCD7242)、并允许您提供有关运行条件和电感器/电容器的更多信息、还将为您设置基本配置参数以允许电源轨上电。  需要手动输入电源轨的一些内容、例如定序和延迟等。

    创建配置后、可以使用 FDPD 以外的其他方法/工具在生产环境中加载配置、但 PMBus 端口仍然是首选的访问方法