This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:存在和不存在电池时的 IC 输出电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729873/bq24072-output-voltage-of-ic-in-presence-and-absence-of-battery

器件型号:bq24072

我们将来自 USB 的5V 输入电压用于充电器 IC、然后在器件中使用锂离子电池(3.7V)  

如果存在电池、充电器的输出电压将是多少?

如果不存在电池、充电器的输出电压将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Astha、
    电池存在时、VOUT = VBAT+225mV。 当电池不存在或低于3.2V 时、VOUT = 3.4V。