This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61028:TPS61028升压转换器。

Guru**** 2547680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744963/tps61028-tps61028-boost

器件型号:TPS61028

您好、论坛、

我正在将 TPS61028设计为我们的高清 Earthworks 麦克风之一、我需要尽可能降低噪声性能。 我之所以选择此器件、是因为它可以调节到0.9V、以便与任何电池配合使用、同时还因为它具有高效率和高 PWM 频率。

在5.5V 电压下、我只需要大约10mA 的输出驱动、并且我将 PS 连接到 Vbat、因为我需要 PWM 频率来保持在音频范围之外。  

TI 在其数据表中指出、2uH 至22uH 范围内的值更适合实现最佳性能、但当我使用电感器选择公式并基于此应用中的小纹波 ID 时、我得到的所需值超过500uH。

我在这里的问题与我的电感器选择有关、 是两个方面:

通过在10mA 输出驱动设计中在5.5V 输出下使用6.8uH 电感器、我能产生大量纹波电流、从而使设计易受 EMI 和过量噪声的影响。

我可以将多高的电感器值与 TPS61028配合使用、并通过此类设计保持稳定性。

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以 在设计中选择一个10uH 的电感器。 由于输出电流非常小、因此电感器电流比不需要在20%-40%的范围内。 20%至40%的电流用于最大输出负载条件。

    如果在输出芯片上添加一个2.2uF 陶瓷电容器和一个 EL 电容器、则无需担心输出纹波。