This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845B:与 TL2845的区别

Guru**** 2846440 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2845, TL2845B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729814/tl2845b-difference-from-tl2845

器件型号:TL2845B
主题中讨论的其他器件:TL2845

大家好、团队、

我只需要与您确认一件事。

TL2845B 和 TL2845有何区别? 我没有发现与数据表有什么区别。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Johnny

    TL284xB 和 TL384xB 系列与标准 TL284x 和 TL384x 引脚兼容、并进行了以下改进。 额定启动电流为0.5mA (最大值)(TL2845上为1mA)、而振荡器放电电流修整为8.3mA (典型值)、B 版本的开关频率容差更小。 此外、在欠压锁定条件下、输出具有1.2V 的最大饱和电压、同时灌电流为10mA (VCC = 5V)。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter、非常详细的回答。