This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:反极性保护电路

Guru**** 2550520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742901/tps25942a-reverse-polarity-protection-circuit

器件型号:TPS25942A

您好!

我们在项目中使用反极性保护电路。

 在反极性 测试后、我们发现即使通过信号二极管也已分配反极性电流、但 我们还发现 IC-GND 和 IC-IN 之间的电压为0.7V。

根据数据表、最小电压为-0.3V (IC-IN 至 IC-GND)。

问题如下:

1、 在规格中、绝对最小电压为-0.3V (IC-IN 至 IC-GND)。 因此-0.7 (IC-IN 至 IC-GND)是否会损坏 IC?

0.7V 是如何输出的? 信号二极管的泄漏电流? 内部保护二极管? 或其他事了吗?

3.如何熄灭-0.7V

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chentsu Chung、

    您能否分享您使用的信号二极管的器件型号? 测试期间施加的反极性电压是多少? 您是否在该测试期间测量过信号二极管的泄漏电流。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    二极管为 BAV20W (www.diodes.com/.../Ds12024.pdf)
    2.使用12V 电压进行反极性测试
    3.根据技术规格,反向电流为0.1uA@25luteC,我们没有合适的设备来测量它。

    BTW、我们尝试移除 R1/R2/R3、但仍然看到-0.7V;并尝试添加与信号二极管串联的电阻器、但仍然看到-0.7V。

    请在这3个问题上提供帮助、非常感谢!
    1、在规格中、绝对最小电压为-0.3V (IC-IN 至 IC-GND)。 因此-0.7 (IC-IN 至 IC-GND)是否会损坏 IC?
    0.7V 是如何输出的? 信号二极管的泄漏电流? 内部保护二极管? 或其他事了吗?
    3.如何熄灭-0.7V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chentsu Chung、

    感谢您的参与。
    我将在工作台上验证漏电路径、并向您进行澄清。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    另一个测试更新供您参考。

    根据0.1uA 反向电流、将 R1+R2+R3修改为3KOhm、从而避免 GND-Vin 电压为0.3mV、但 GND-Vin 上仍有0.7V 电压。
    期待您的更新、非常感谢!

    此致、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chentsu Chung、

    我已经在 EVM 上进行了验证、并且观察到 IC-IN 与 IC-GND 之间仅-0.2V。 不确定我们在这里错过了什么...
    您是否检查了 TI-EVM 或制作了任何电路板?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    您能否分享您使用的单个二极管以及您在验证中选择的电阻值?

    此致、

    许添

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的许添华:

    R1=475k
    R2=16.9k
    R3=32.4k

    二极管:1N456ATR

    此致、
    Rakesh