This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:UC2843宽输入降压转换器。 低输入电压范围内的开关不均匀

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729757/uc2843-uc2843-wide-input-buck-converter-uneven-switching-in-the-low-input-voltage-range

器件型号:UC2843

您好!

我正在使用 UC2843设计一个非隔离式降压转换器、用于输入电压、最小值- 40V、输入电压、最大值- 160V、输出电压= 33V。 Iout= 3.5A (最大值)。 L=150uH、Cout = 40uF

通过在开关器件之前使用电流互感器(负载为20 Ω 的1:100)实现 UC2843周围的电路、该器件用于电流感测输入和由外部高侧 MOSFET 驱动器驱动的 MOSFET。

在低工作电压范围(40V 至60V)下、我可以观察到 FET 的开关高度不均匀、占空比大于在该特定电压范围下计算得出的值。

斜率补偿符合数据表的要求、这似乎无效。 如何避免这种非常高的占空比(高于计算值)。

此外、我想知道这种实现是否可用于电流模式控制 、或者我只能用于此降压应用的电压模式控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    您可以使用电流模式或电压模式控制。 在一般情况下、电流模式控制是更好的解决方案、您将需要斜坡补偿。 通过确保斜率补偿大于理论要求的值、最好谨慎行事。

    我建议您通过使用直流源将占空比编程为固定值来运行功率级开环、并确保您可以在占空比大于50%的情况下运行功率级、并且信号布线上的噪声不会干扰到 IC。 您还可以使用此测试来确保测量的占空比和计算的占空比相匹配。

    此致

    Peter