This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:关于用于报警通道铅酸管理的 BQ34Z100PWR-G1…

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744873/bq34z100-g1-about-bq34z100pwr-g1-for-the-alarm-pannel-lead-acid-management

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34110

尊敬的先生:

我们从 DigiKey 购买了 BQ34Z100PWR-G1、希望应用于警报通道电池管理。 我们使用两个12V/7Ah 的铅酸电池。 如何用于管理电路。 当主电源有效时、电池必须充电、主电源将失去电池连接到主电路并为系统供电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilica、

    这听起来更像是 UPS 系统(不间断电源)。 如果电池长时间处于充电状态、并且很少放电、bq34110可能是系统的更好选择、因为它具有 EOS (放电结束)算法、可帮助提醒用户何时应更换电池。

    如果您仍有兴趣在此应用中使用 bq34z100-G1,请按照快速入门指南 www.ti.com/.../sluubv2中的步骤快速入门 。 快速入门指南将引导您完成工具链的设置和软件的安装以使用该器件。

    单步执行快速入门指南后、您现在可以修改该部件并将其配置为使用。

    请按照数据表第8节中的步骤操作、该节位于 :www.ti.com/.../bq34z100-g1

    要配置器件、需要:

    1) 1)确定电池的化学 ID。 这将包括使用电量监测计记录电池的充电/放电周期、并将日志提交到在线工具。 如需了解更多相关信息、请访问 :http://www.ti.com/tool/gpcchem

    2) 2)将化学 ID 编程到监测计中。

    3) 3)按照数据表的第8节所述配置仪表设置。

    4)按照《技术参考手册》D.3节中的说明执行学习周期,网址为 :www.ti.com/.../sluubw5.pdf 。 由于您将使用铅酸化学、因此需要完成两个放电周期、而不是仅完成一个放电周期。

    5) 5)测试监测计在充电/放电周期内的 SOC 性能。

    此致、
    Bryan Kahler