This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:过流限制模式

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729449/lm5020-over-current-limit-mode

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件: LM5155

大家好、团队、

只需查看以下两个问题即可。

1.当 LM5020处于电流限制状态时、芯片会进入间断模式还是功率限制模式? 我们发现输出电压将随电流而下降。

2.在短路情况下,保护是否与电流限制模式相同?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    LM5020内部没有间断模式。 当 CS 引脚达到限制阈值时、IC 会截断占空比、这会导致输出电压降。 在短路条件下、在同一个监测器中实现保护是相同的峰值电流限制电路。

    如果您正在寻找具有断续模式保护功能的器件、请考虑 LM5155、它仅为 APL'版

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。