This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:与 BQ34Z100-G1设计不一致

Guru**** 2550360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745022/bq34110-inconsistency-with-bq34z100-g1-design

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

大家好、

我注意到 BQ34110和 BQ34Z100-G1的参考设计之间略有不一致。 以下是适用于 BQ34Z100-G1的版本(SLUSBZ5B–2015年1月–2016年7月修订版):

请注意 U2和 U3芯片的公共接地在哪里。 现在是 BQ34110的参考设计(SLUSCI1B–2016年8月–2016年11月修订):

公共接地以 PACK-线路为基准、而不是 BAT-线路为基准、与 BQ34Z100-G1一样。

如果我错了、请纠正我的错误、但这就是我理解差异的方式:

  1. 对于第一个原理图、BQ34Z100-G1无法测量该电路消耗的电流、因为它绕过分流电阻器。
  2. 带有主器件的 I2C 线路上的逻辑电平将被分流电阻器上的压降所抵消。

----------

  1. 对于第二个原理图、器件可以测量该电路消耗的电流、因为它不会绕过分流电阻器。
  2. 此从器件和主器件之间的 I2C 逻辑电平是正确的。

如果我所写的内容是正确的、那么设计的差异来自哪里? 我在这里没有看到其他东西吗?

PS:什么是 NT1 (网捆)? 这只是一种在不使用实际0r 电阻器的情况下诱骗 Altium 将2个不同的网连接在一起的方法吗? 该组件在 PCB 上的外观如何? 是这个吗?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    这两种方法之间存在折衷。 BQ34110的最近一个视频讨论了该主题。 您可以在7:00左右开始播放视频、直接跳至您的问题。
    training.ti.com/bq34110-and-bq34210-q1-battery-gas-gauges-rarely-discharged-applications

    此外、下面是一个解释网络连接的文档: smtnet.com/.../NetTies-and-How-to-Use-Them.pdf

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、感谢您的回答。

    至于第一个问题、从视频中可以看到我是关于压降的、但他们没有提到电阻器放置对数字 IO 逻辑电平的影响。

    至于网络连接-我不知道它是一个专用的 Altium 功能、 我使用它已经有这么多年了,尽管这是一个黑客攻击(顺便说一下,看起来仍然像一个官方黑客攻击,因为 Altium 功能设计的不是很好...)。 无论如何、非常感谢您提供此信息。