This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:PFM 还是 FPFM 版本?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744948/lmr23630-pfm-or-fpfm-version

器件型号:LMR23630

女士们、先生们:

如何将 LMR23630设置为使用 PFM 模式? 我在数据表中找不到有关设置的任何信息、只有第8.4.3段中的说明。

此致:

Bela Istvanfi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bela、

    LMR23630在轻负载条件下转换为 PFM 模式。 如果您选择具有强制 PWM (FPWM)的器件、情况并非如此。

    我们为 LMR23630系列提供了一些可订购的器件型号。 要确定哪些部件具有 PFM 工作模式、请查看下表。  

    突出 显示的行展示了具有 PFM 运行模式的可订购器件型号、该模式在轻负载条件下自动启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经明白了!