This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2586:LM2586的变压器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729352/lm2586-transformer-for-lm2586

器件型号:LM2586

您好!

我希望从24V 输入、双电源+-15V 生成电压、两个输出端的最大电流均为0.2A。

我必须使用反激式设计、因此我选择 LM2586作为变压器的控制器。

我的问题是:在这种情况下、对于反激式设计、您对变压器有什么建议吗?  

我找到了来自 Coiltronics 的变压器 VPH4-0140-R。 这是正确的吗?

谢谢

Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、

    输入电压范围是多少? 变压器 VPH4-0140-R 的峰值电流不够大。
    请查看此变压器 :www.coilcraft.com/.../lm258x.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入电压为固定的24V。

    我能否选择另一个具有更高电流限制的变压器、例如 VPH5-0155-R?

    在 Coilcraft 磁性元件中、有一个 Q4343-BL 示例似乎适合应用。

    具体而言,我不知道如何找到最大电感器电流:它是像(N2/N1)*(Iout/1-D))+ IRIPPLe/2吗?

    此致
    Jacopo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、

    您可以使用 Q4343-BL 或 Q4438-BL。
    因为它可能在 DCM 下工作、所以您不能使用该公式。 我建议您使用以下工具: www.ti.com/.../powerstage-designer