This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:需要知道默认 Vref 值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743646/tps65400-want-to-know-the-default-vref-value

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: TPS65265

大家好,我正在使用 TI 的 TPS65400 EVM, 我想知道 TPS65400值的默认 Vref 值、因为我想用它创建一个自定义电源域、而且当我将反馈电阻器更改为9V 时会出现问题、但在这种情况下它只能处理1.2A、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据数据表、默认值为0.8V。
    您能告诉我、当您将输出电压调节为9V 并负载高于1.2A 时、会发生什么情况吗? 您是否有一些波形、如 Vout、SW? 这些将有助于找出原因。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Sam:

    感谢您的回复、我在这里将 SW 4的 Rfb2电阻器更改为2.15k Ω、以在默认 Vref (0.8)中获得9V 电压、我在这里附上了示波器屏幕的图像、其中显示了纹波电压值。我应该怎么做才能获得 SW4开关的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我怀疑环路不稳定。 您可以在此处发布原理图吗? 只需连接 Comp4和通道4上的反馈电阻即可。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    在这里、我已经连接了环路的原理图、我  只将反馈电阻器2 (10.5k Ω)更改为2.15k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    这应该是稳定性问题。 环路特性随新的 Vout 而变化。
    请尝试将此通道的 Comp 引脚(EVM 上的 R20)上的电阻器更改为30k 或40k、并查看其是否可以正常工作。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    当我更改 R20 40k 时、它不能在0.8A 电流下进行1A 电流操作、但30k 可以处理1.15A 电流。 此外、SW4中还有另一个问题、即当我关闭并打开 EVM SW4时、将其电压设置为5V、但在我将电路板插在笔记本电脑上并拔下电源插头后、它应该为9V、这将为9V.please 带来这一问题。仔细研究并找出问题所在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享包括 VIN、Vout (9V?)、Iout、L、FSW 在内的信息? 我将在进行一些计算后为您提供组件选择建议。
    此外、您能否更清楚地描述5V 至9V 之间的输出电压问题? 我没有得到你的意见... 谢谢!


    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    对于我的项目、我希望根据下图使用 TPS65400四个降压转换器。

    因此、根据这一要求、我更改了四个降压转换器的反馈电阻器、如下所示

    SW1、

    R3=53.6k

    SW2

    R10=1.77k

    SW3

    R15=3.12k

    SW4

    R21=2.15k

    我还将 R20 40k 更改为30k、现在我设置为10.2k。 30k 和10.2k 给出相同的结果。

    基本上,我希望对默认 TPS65400EVM 进行哪些更改才能获得所需的电压和电流。 '

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于9V 通道、电感器值太小、EVM 上默认值为2.2uH。 电感器纹波太大...
    根据我的计算结果、在500kHz 开关频率下、请将电感器更改为~15uH。
    此外、添加一些输出电容、因为高直流电压会增加 MLCC 去光。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    顺便说一下、我们需要哪些参数来计算电感值、电流电容器也可以与其他开关值相比较。
    此致
    标记。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以按照另一器件 TPS65265的设计过程进行操作。 它们都是电流控制模式器件、并且具有相似的设计过程。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    第9.2.2章. 这将为您提供有关组件选择和补偿设计的说明。
    谢谢!

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的支持、我认为这可以解决问题、Sam 没有原理图和布局 CAD 文件 TPS65400 PMIC

    我已经尝试下载、但出现错误、显示文件不可用。如果您可以上传、将对我的项目有所帮助。

    此致、

    Rangika Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    好的。 请告诉我您的电子邮件地址、我将向您发送原理图和布局 CAD 文件。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    非常感谢  您的快速且良好的帮助、以下是我的电子邮件。

    rangikamark@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的快速响应、下面是我的电子邮件。 rangikamark@gmail.com