This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A 输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, PMP9772, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729632/tps61021a-tps61021a-output

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: PMP9772TPS61022

大家好、团队、

我的客户对 TPS61021A 有疑问。  

他希望设计如下、但他没有找到好的 IC。


VIN= 1.2V
Vout = 3.3V
Iout = 1.2A


1) 1)我们是否可以拥有一些良好的升压 IC?
2) 2)是否可以 顺便使用 TPS61021A 作为以下并行连接?

非常感谢您的帮助。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa-San、

    最低输入电压是多少?  在最低输入电压条件下、是否还应满足3.3V/1.2A 峰值电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helen San、

    非常感谢您的回复。

    最低输入电压可能为1.0V。 但是客户没有决定电源规格、所以可以更改 Vin、Vout 和 Iout 的规格。

    您是否会就其 poer 规范向我提供建议? 我相信1个 TPS61021A 不符合其功率规格。


    VIN= 1.2V
    Vout = 3.3V
    Iout = 1.2A

    此致、
    Akihisa Tamazaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa-San、

    我们的 TI 参考设计 PMP9772可满足此要求。 您可以从 TI 网站下载它。  我们的新器件 TPS61022也可能适用。  此开发将在明年中进行 RTMed。

    客户方面的时间表是什么?如果不是很紧的话? 我们可以先为他们提供样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helen San、

    非常感谢您的建议。

    我将介绍 PMP9772并在客户侧确认计划。 我可以在网上向您提问。

    此致、
    Akihsia Tamazaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihsia - San、

    谢谢、祝您好运!