This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165Q1-EVM:关于 EVM 布局文件...

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729611/tps55165q1-evm-about-the-evm-layout-file

器件型号:TPS55165Q1-EVM

尊敬的 Sirs:

我的客户抱怨用户指南中的 EVM 布局图片不够清晰!

是否有可用的布局文件?

他们可以跟踪 EVM 以使用4层设计、因为他们的第一版设计使用2层 PCB、但无法输出12V 电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们可以与客户共享布局。 让我们离线讨论一下!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    我的电子邮件是:peter.tseng@arrowasia.com
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已将 PCB 文件发送给您。 让我们关闭这个帖子。