This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:REF200 - RTD 至电压参考设计

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334, REF200, REF3312, LM234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729014/ref200-ref200---rtd-to-voltage-reference-design

器件型号:REF200
主题中讨论的其他器件:LM334REF3312LM234

您好!

我们将 REF200 用于 RTD 到电压参考设计、我们是否可以使用 LM334代替 REF200 、因为 REF200的 Vmin 为2.5V、我们的要求是 Vmin = 1.5V?

如果是、请建议为 LM334使用等效电路。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santhosh、

    是的、您可以将 LM334用于 RTD 设计、而不是 REF200。 缺点是如果您同时使用两个100uA REF200输出、则需要使用2个 LM334。
    LM334的设计应遵循第6页、您可以在该页选择 Rset。
    如果您需要更高的温度精度 LM334并且需要一个二极管、我建议在电流配置中改用 REF3312类似的电压基准器件。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Marcoo、

    感谢您的建议、 请验证随附的原理图并确认可以继续。

    我们可以使用 LM234或 LM334。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santhosh、

    对我来说很好。 请记住、您确实需要连接负载、否则 LM334可能无法正确调节。 在本例中、它将是 RTD。 此外、您将使用该器件的电流是多少? 低于10uA 的任何东西都可能很棘手。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    我们将连接3线 RTD 传感器、温度范围介于-200°C 至+400°C 之间。

    预期电流为10uA。 预期温度测量的精度为+/-2degC。

    谢谢。