This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:TPS82084和 TPS82130

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS82130, TPS82140, TPS82150, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728696/tps82084-tps82084-and-tps82130

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件: TPS82130TPS82140TPS82150TPS82085

您好!

我想在 其中一个新设计中使用 TPS82084和 TPS82130 IC、因为这些是最新推出的。 我可以在鼠标网站上看到"此产品上报告了制造延迟"。

您能否确认这些 IC 在新设计中是否存在任何问题,或者我能否继续在新设计中使用?

谢谢、此致

Ganapathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganapathi、

    是的、这些器件可以订购、并且没有停产的计划。 它们非常受欢迎、因此在这种市场环境中可以看到更长的交货周期。

    请尽快下单、以获得预计发货日期。

    请注意、这些是模块系列的一部分。 TPS82084和 TPS82085是引脚对引脚的。 TPS82130和 TPS82140以及 TPS82150是引脚对引脚的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Chris 提供的信息。

    相关信息
    Ganapathi