This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我的客户正在寻找 ONSEMI、NCP4304的 TI altanative 器件。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744729/my-customer-is-looking-for-ti-altanative-device-of-onsemi-ncp4304

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC24610

大家好、

 我们的一位客户正在寻找 ONSEMI、NCP4304的 TI altanative 器件。

 www.onsemi.com/.../NCP4304-D.PDF

 我认为可以 使用 UCC24610和 UCC24612代替 NCP4304。 此外、我认为 UCC24612优于 UCC24610、因为 UCC24612 DEICE 比 UCC24610更优化。

 哪个器件更好地替换 NCP4304? 或者、如果 TI 有任何其他器件可替代 NCP4304、您能告诉我吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    对于 DCM、QR 和 ACF 反激式和 LLC、UCC24612是我们拥有的 NCP4304栅极驱动器最兼容的驱动器。 UCC24612具有1A 拉电流驱动能力和4A 灌电流能力。

    它使用特殊的栅极驱动技术、允许 SR FET 以高达1MHz 的频率驱动。 数据表的第7.3.2节对此进行了详细介绍。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。 我会向客户推荐 UCC24612。

    此致、
    Kazuya Nakai。