This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042B:TPS2042B 的输出电容

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729444/tps2042b-output-cap-of-tps2042b

器件型号:TPS2042B
主题中讨论的其他器件: TPS2553

大家好、

我在数据表中看到了10uf/22uf +0.1uF 的设计示例、我还看到了 EVM 设计中的150uF+0.1uF 输出电容器。 我只是对如何决定输出电容器更喜欢感到困惑?  

因为我的客户在输出上使用了1uF+0.1uF。 这有道理吗?

BR、  

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    可以使用1U+0.1uF。 TI 在发生大型负载瞬态时使用150uF+0.1uF。

    TPS2042B 数据表中的电容指南:

    TPS2553数据表中的电容指南:

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------

    请单击绿色 的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    明白了、谢谢。

    BR、
    Mark Chen