This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:是否可以将 WTS 引脚连接到 OUT 引脚? TPS7B63-Q1设置标准看门狗模式。

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744924/tps7b63-q1-can-wts-pin-be-connected-out-pin-tps7b63-q1-set-standard-watchdog-mode

器件型号:TPS7B63-Q1

大家好、

我有关于 TPS7B63-Q1的问题。

客户希望将 TPS7B63-Q1用作标准看门狗模式。 当 WTS 连接 OUT (5V)引脚时、TPS7B63-Q1是否为标准看门狗模式?

关于引脚 FMEA 注意事项、客户希望避免 VBAT 和 GND 条件之间的短路。
如果 WTS 具有故障模式、该模式与下一个 GND 引脚短接、则在 WTS 连接 VBAT 时、可能会发生 VBAT-GND 短路情况。 因此、客户不想将 WTS 连接到 VBAT、但希望将 WTS 连接到 OUT。 如果 TPS7B63Q1设置为标准看门狗模式、是否可以将 WTS 连接到 OUT 引脚?

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishimura、

    是的、由于 WTS 是数字输入、因此在初始化看门狗时任何高于2V (高电平输入电压)的电压轨都将 TPS7B63-Q1设置为标准看门狗模式。  看门狗在 PG 转换为逻辑高电平之前被禁用、这意味着 Vout 必须为其最终值的89.6%(最小值)。  

    在您的情况下、这意味着在标称5V 输出电压下 Vout 至少为4.48V 时才会启用看门狗。  因此、将 WTS 连接到 OUT 会将 TPS7B63-Q1设置为标准看门狗模式。

    非常尊重、

    Ryan