This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:使能和 VDD 的供电序列

Guru**** 2550490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744964/tps53219a-powering-sequence-of-enable-and-vdd

器件型号:TPS53219A

大家好、

我的客户使用 TPS53219A 将输入电压从12V 更改为3.3V。

使能引脚由 CPLD 控制、VDD 连接到与输入相同的12V 输入电压。

使能信号是否早于 VDD/12Vin 有任何问题?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    TPS53219A 具有用于内部稳压器 VDD 的 UVLO 功能、因此在您的用例中不会出现任何问题。

    此致、

    Mathew