This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940+BQ76200+BQ78350,充电无法正常工作

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76940, BQSTUDIO, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744808/bq76940-bq76940-bq76200-bq78350-charging-is-not-working

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200BQSTUDIOBQ78350-R1

我只想使用15节锂聚合物电池组成由 BQ78350+BQ76200+BQ76940组成的 BMS。

上电后、BQ78350可通过 EV2300与 bqStudio 正常通信。

只需 将正确的固件下载到 BQ78350即可、该固件从 TI.com 下载。

根据 bq78350的 TRM、只需使用15节电池和3个温度传感器、这15节电池的电压就可以了。 bqStudio 上显示的温度也是正确的。

但 DSG 和 CHG 默认处于禁用状态。 只需手动启用 FET_EN、DSG 和 CHG 即可启用、负载开启时的负载电流也是如此。

问题1:由于手动启用 FET_EN、DSG 始终处于开启状态。 当充电器打开时、将发生 AFE_OVRD。 对于充电测试、我必须手动禁用 FET_EN。

但是、如果没有 bqStudio、BMS 如何工作?

问题2:在充电过程中、充电电流非常低、仅为6mA。 电池的电压几乎为58.4V、充电器的电压几乎为60V。

请给我一些建议吗?

我现在该怎么办?

bqStudio 的数据如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CHG 和 DSG FET 旨在在故障情况下保护电池系统、两者均应正常启用。
    AFE_OVRD 标志指示 BQ76940已检测到 OVRD_ALERT。 这表示系统中的某个器件已将 ALERT 引脚拉至高电平。 (有关详细说明、请参阅 BQ76940数据表的第7.3.1.3.4节。 必须特别注意、这样该引脚不会意外被拉高-建议使用1个 Mohm 下拉电阻器)。

    对于您描述的充电问题、我想您说充电器已降至6mA 充电电流、因为电池已充满电。 我认为 CHG FET 由于过压保护触发而打开。 我注意到您的图像中的各个电池电压显示了宽电压变化-电池12显示4310mV。 安全状态寄存器中的 COV 位为高电平、用于确认检测到过压。

    有两点可能会有所帮助(我不确定您是否已经这么做):
    -确保按照 EVM 用户指南中的说明对每个电池运行校准。 这将确保您的电路板的测量值准确。
    -启用电池平衡。 (请参阅《BQ78350-R1技术参考手册》的第7章)。 默认情况下应启用此功能。

    此致、
    Matt