This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:绝对最大额定值:SW

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744788/tps62172-absolute-maximum-ratings-sw

器件型号:TPS62172

尊敬的 TI 成员:

我的客户发现在正常运行中、SW 引脚电压超过 VIN+0.3V。
如果  TPS62172可以接受、我想发送波形。
注意)在 这种情况下、他使用具有最小接地回路的探针。

您可以给我发送一封私人邮件吗?
如果您不能、我会输入我的电子邮件地址。

感谢您的支持。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    这可能是正常的。 产品页面上的此应用手册对 GND - 0.3V 下限进行了说明、但上限 也是如此:www.ti.com/.../slva494a.pdf

    您可以通过私人消息向我发送任何详细信息或在此处发布波形。