主题中讨论的其他器件: BQ34110、 BQ34Z100
早上好、
我们将使用配备 BQ34Z100-G1的电池组、以便在太阳能灯具中进行良好的 SOC 估算。
在此类应用中、电池组会持续充电和放电: 在白天、通过太阳能电池板收集能量对于为电池充电非常重要、而在较短的时间内、确保系统安装区域具有适当的光强度非常重要。
通常电池没有弛豫时间间隔、因为在日落后立即禁用充电阶段并 打开灯、而在日出后立即启用充电并关闭灯。 在这种情况下、阻抗跟踪算法如何工作?
在必要的情况下、我们可以找到一种方法、让电池组在短时间内放松下来。 因此、我们想问、这是否必要/有用、以及在这种情况下、弛豫周期应该具有哪些特征(以及 一些有关如何在 BQ34Z100-G1中设置相关参数的指示)。
提前感谢您的任何建议和致以最诚挚的问候
Matteo