This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:器件损坏

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744122/lm5576-device-getting-damaged

器件型号:LM5576

大家好、

继续 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/709097 - LM5576MH 在我们的设计中仍会受到损坏。

当电压打开时、可能会发生这种情况。  下面是原理图。

您能帮我们解决这个问题吗?

谢谢、

TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    施加的输入电压是多少? 此外、是否可以捕获在启动期间导致损坏的事件的波形?

    如前所述、将输入陶瓷电容器放置在靠近 IC 的 VIN 和 PGND 的位置至关重要。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    输入电压为60VDC -68VDC。

    无法捕获波形、因为损坏发生在现场返回的所有器件/成品的10%-15%中。

    员工报告说、在首次打开设备时、设备不起作用。
    在一个电路板上、我们有 LM5576MH、LM5017MR/NOPB 加上 LM5010AMHE/NOPB。
    直流/直流电源提供50-60 VDC。 每个滤波器均使用7446631010滤波器隔开。 我们在器件之间使用 PLC 通信-电力通信。

    也许使用 LM5576MH 为 LED 矩阵供电很重要。 LED 矩阵是多路复用的。 这意味着直流/直流在一段时间(uS/ms)内没有引线。

    关于输入陶瓷电容器靠近 IC 的 VIN 和 PGND 的位置-> 3 mm 距离是否太长? 我们有两个陶瓷电容器2x 2u2/100V X7R。

    感谢您的反馈和帮助。
    TI 客户
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    如果在启动期间输入电压过冲、请检查输入滤波器阻尼。 我将通过电子邮件直接跟进。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题正在离线解决。