This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100中的充电控制架构

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729416/bq33100-charge-control-architecture-in-bq33100

器件型号:BQ33100

您好!

在 bq33100中、有两种充电控制方式:viz、精密控制和智能控制。

在精密控制中、"充电电压"通过使用 CHGLVL0和 CHGLVL1引脚来配置 V Chg 标称值、V Chg A、V Chg B 和 V Chg Max 中的值。  

在我们的应用中、我们希望使用智能控制、因为我们不使用 CHGLVL0和 CHGLVL1引脚。

我想知道在本例中如何更新充电电压。

此外、在数据表中、它提到:

bq33100将根据新获知的电容(在8.3.1.5节中)在学习周期结束时确定新的充电电压

  1. 电容学习如何影响智能控制中的充电电压?
  2. 如果我们不使用精密控制、是否需要配置   V Chg 标称值、V Chg A、V Chg B 和 V Chg Max 参数? 如果是,我们应该如何做?
  3. 通过使用智能控制、是否生成了数据表第8.3.1.5节中提到的与健康相关的故障?
  4. 是否有任何方法可以选择智能控制方法/精密控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shivani、

    智能控制与分立式控制之间的区别在于、在智能控制中、CHGLVL0和 CHGLVL1引脚不用于直接控制充电电路中的 FET (如 EVM 中所示)。 在智能控制系统中、bq33100充当从器件、充电器充当主器件。 bq33100仍会执行所有计算、以确定充电电压和充电电流应为多少。 智能充电器会查询 bq33100以了解充电电压和充电电流建议、并采取相应的措施。

    DSG 和 CHG FET 仍包含在内并连接到 bq33100、因此故障、运行状况、安全等操作方式相同。

    需要配置分立式控制的所有参数、以便 bq33100可以确定应充电电压和充电电流。

    学习不会受到影响。 例如、如果由于一个阻止合格放电的事件导致学习周期不符合条件、则学习周期将被丢弃。 通常情况下,将自动更新设置为以非常慢的速率进行更新(持续2周),然后使主机系统能够以更快的速度进行更新,例如:每天更新或与主机系统事件同步,例如,在主机系统重新引导后。

    您使用的是什么充电器? 请确保符合 SBS 1.1。

    此致、
    Bryan Kahler