This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:UCC28910的变压器设计

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744857/ucc28910-transformer-design-of-ucc28910

器件型号:UCC28910

你(们)好

我的客户将使用 UCC28190。
他们需要有关跨设计的文档。
如果您有这些文档、您能给我吗?

最好的酒店
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yakoto、

    中的 UCC28910数据表包含了设计反激式变压器的计算方法。

    1. 方程式11一次侧绕组与二次侧绕组匝数比(NPS)
    2. 方程13初级与辅助匝数比(NPA)  
    3. 公式29计算初级磁化电感(LP)
    4. 我们建议初级漏电感应小于 LP 的3%

    此致、

    Mike