This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54550的 BOOT 引脚

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744842/boot-pin-of-tps54550

主题中讨论的其他器件:TPS54550

我们有关于 TPS54550的问题。

在数据表第6页中、我们需要在 BOOT 引脚中使用24Ω Ω 电阻器。

但我们希望在引导引脚中使用22Ω。

我们是否可以将 BOOT 引脚的电阻器从24Ω Ω 更改为22Ω Ω?

当我们在引导引脚中使用22Ω 时、是否存在任何问题?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    将电阻器 Ω 为22k Ω 是可以的、因为这只是一个很小的变化。 如果使用不同的启动电阻、需要确保 SW 节点过冲不超过 IC 和 LS FET 的额定值。

    此致、
    Anthony