This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:我是否需要对电流进行校准?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744796/bq76930-do-i-need-to-do-calibration-for-current

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1

尊敬的  

根据 be76930数据表(第7.3.1.1.3节16位 CC)、它编写以下语句

以下公式显示了如何在没有电路板时将16位 CC 读数转换为模拟电压-
执行液位校准:
µV 读数(以 μ µV 为单位)=[16位二进制补码值]μ×(8.44 μ A/LSB)

 "不执行登机牌水平校准"是什么意思?

我是否需要对电流进行校准? 我在数据表中找不到任何有关执行当前 ADC 校准的提示

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    bq76930在出厂时进行了校准、因此所有器件将在数据表规格内进行一致的测量。 但是、测量也会受到电路板寄生效应的影响。 bq78350-R1配套电量监测计或微控制器可以进行校准、以校正由于电路板而导致的任何误差。 《BQ78350-R1 TRM (技术参考手册)》的第12.2节对此进行了详细介绍: www.ti.com/.../sluubd3d.pdf

    此致、
    Matt