This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24157引导电容器值是否可以使用10nF?

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729473/bq24157-can-bq24157-boot-cap-value-use-10nf

器件型号:BQ24157

你(们)好

我的客户希望将引导电容器从33nF 更改为10nF、因为33nF 部件 很难购买。

我们可以进行此修改吗?

谢谢

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    低于33nF 的启动电容器会导致充电器将电压升压回输入、因此不建议这么做。